NX [ボディを比較]コマンド実行時のモデルスタイル表示について。

2024-07-08T21:21:22Z
NX for Design

サマリ


詳細

[ボディを比較]コマンドを実行すると、表示された結果のモデルは「透視図」が自動的にオンになります。

再現手順
1) 任意のパートを2つ用意します。
2) メニュー>解析>ボディを比較をクリックします。
3) “制御“で一方のパートのボディを選択します。
4) “サンプル“でもう一方のパートのボディを選択します。
5) “比較“をクリックします。
6) 表示タブ>透視図を確認します。 アイコンがハイライトされ、オンの状態になっています。



Platforms
  • Windows x64 11
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V2212
Solution

この問題は、NX2306で修正されています。

Notes

これはER(機能強化リクエスト)とPR(不具合)の両観点で検討され、PRとして修正されました。

KBアーティクルID# PL8799494

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Modeling